80210–100–12

Précautions

Il est impératif de lire et de comprendre les précautions suivantes avant d’effectuer toute procédure de ce guide.

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
  • Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que toute alimentation est coupée.
  • Il est impératif de lire et de comprendre entièrement ces directives d’utilisation ainsi que la plus récente édition des normes NEMA PB 1.1 incluses avant de procéder à l’installation, à l’utilisation et à l’entretien de cet équipement.
  • Les codes locaux varient mais sont adoptés et appliqués pour assurer des installations électriques sécuritaires. Il peut être nécessaire d’obtenir un permis pour exécuter des travaux sur des circuits électriques et certains codes peuvent exiger que le travail électrique accompli soit inspecté.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment des composés de nickel, reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer et du bisphénol A (BPA), reconnu par l’État de Californie comme pouvant causer des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?