80210–100–12

Personnel qualifié

Seulement les personnes formées de façon appropriée qui connaissent et comprennent le contenu de ce guide et de tous les autres documents de produit apparenté sont autorisées à travailler avec ce produit.

La personne qualifiée doit être capable de détecter les dangers qui peuvent émerger de modifications des valeurs paramétrées et de l’équipement mécanique, électrique ou électronique en général. La personne qualifiée doit se familiariser avec les normes, les provisions et les réglementations pour la prévention des accidents industriels, qu’elle doit appliquer lors de la conception et de la mise en œuvre du système.

L’utilisation et l’application des informations contenues dans ce guide demande une expertise en conception et en programmation de systèmes de contrôle automatisés. Seuls vous, l’utilisateur, le constructeur ou l’intégrateur êtes conscients de toutes les conditions et tous les facteurs présents pendant l’installation, la mise en place, le fonctionnement et la maintenance de la machine ou du procédé, et pouvez par conséquent déterminer l’équipement d’automatisation et connexe, et les dispositifs de sécurité et de verrouillage qui peuvent être utilisés efficacement et correctement.

Lors de la sélection d’un équipement d’automatisme et de contrôle (et de tout autre équipement ou logiciel apparenté) pour une application particulière, vous devez considérer également les normes et/ou régulations locales, régionales ou nationales applicables.

Veiller à respecter particulièrement toutes les informations de sécurité, les exigences électriques et les cadres normatifs qui s’appliquent à votre machine ou procédé lors de l’utilisation de cet équipement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?