GEX8258701-00

Conformità normativa

La tabella indica la conformità alle norme.

Normativa

Titolo

EN 14511

Condizionatori d’aria, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressori elettrici per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti

EN 60204-1

Sicurezza dei macchinari - collegata alla direttiva Macchine 2006/42/EC

EN/ISO 12100

Sicurezza dei macchinari - collegata alla direttiva Macchine 2006/42/EC

EN 60335-1

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similari

EN 60335-2-40

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similari

Parte 2-40: Norme particolari per le pompe di calore elettriche, i condizionatori d'aria e i deumidificatori

EN 378-2

Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali

Parte 2: Progettazione, costruzione, collaudo, marcatura e documentazione

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

Compatibilità elettromagnetica (CEM)

IEC 63000

RoHS

IEC 62443-3-3

IEC 62443-4-2

Reti di comunicazione industriale - Sicurezza delle reti e dei sistemi

Parte 3-3: Requisiti di sicurezza del sistema e livelli di sicurezza

Parte 4-2: Requisiti di sicurezza tecnica per i componenti del SIGC

CE, UL, UKCA

Dichiarazione, certificazione e marcatura

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?