DOCA0218ZH-00

设置 MicroLogic  5.0A/E 脱扣单元

您可以使用以下参数来设置 MicroLogic  5.0A/E 脱扣单元的脱扣曲线,以满足您的安装需求:

  1. 电流设置 Ir(长延时)

  2. 6 x Ir 时的时间延迟 tr(长延时)

  3. 吸合电流 Isd(短延时)

  4. 时间延迟 tsd(短延时)

  5. 吸合电流 Ii(瞬时)

设置阈值

在本例中,断路器的额定电流 In 为 2000 A。

Ir = 0.7 x In = 1400 A

Isd =2 x Ir = 2800 A

Ii = 3 x In = 6000 A

 I²tON 曲线

 I²tOFF 曲线

设置时间延迟

在本例中,断路器的时间延迟 tr 为 1 秒,时间延迟 tsd 为 0.2 秒。

 I²tON 曲线

 I²tOFF 曲线

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?