1P 和 2P 断路器的 TM-D 热磁脱扣单元
简介
用于最大 160 A 的 1P/2P 断路器的 TM-D 热磁脱扣单元为内置脱扣单元。
其设计是用于 AC 和 DC 通用应用。
TM-D 内置 1P/2P 脱扣单元提供:
-
固定的热保护阈值
-
固定的磁吸合电流
设置热保护
热保护吸合电流 Ir 不能调整,等于下面显示的值:
|
40 °C (104 °F) 时的脱扣单元额定值 In (A) |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 °C (104 °F) 时的固定吸合电流 Ir (A) |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
设置电磁保护
磁保护吸合电流不能调整,等于下面显示的值:
|
脱扣单元额定值 In (A) |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
固定吸合电流 Ii (A) +/– 20% |
DC 值 |
260 |
260 |
400 |
400 |
700 |
700 |
700 |
800 |
1,000 |
1,200 |
1,250 |