DOCA0091ES-08

Introducción

Descripción general

La interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático permite que una unidad funcional inteligente (IMU) con un interruptor automático ComPact, PowerPact o MasterPact se conecte a una red Modbus de línea serie RS-485 Modbus-SL de dos hilos. Cada interruptor automático tiene su propia interfaz IFM y una dirección Modbus correspondiente.

Tipos de interfaz IFM

El número de referencia de la interfaz IFM es LV434000. La interfaz IFM con el número de referencia LV434000 sustituye por completo a la interfaz IFM con el número de referencia TRV00210 o STRV00210.

NOTA:
  • Los datos de interfaz IFM para la interfaz IFM con el número de referencia LV434000 son los mismos que para la interfaz IFM con el número de referencia TRV00210 o STRV00210.

  • Las interfaces IFM con número de referencia TRV00210 o STRV00210 no son compatibles con los interruptores automáticos MasterPact MTZ.

Características de la interfaz IFM

Las características principales de la interfaz IFM son:

  • Una única interfaz de línea serie Modbus proporcionada en:

    • la interfaz de conector RJ45

    • la interfaz de conexión de apilado

  • Conmutadores rotativos de la HMI para configuración de la dirección y opción de candado

  • Botón pulsador para función de prueba