Descripción del hardware
Descripción general
A Bornero de alimentación de 24 V CC
B Conmutadores rotativos de dirección Modbus
C LED de estado del tráfico Modbus
D Conmutador de bloqueo Modbus
E LED de estado ULP
F Botón de prueba
G Dispositivo de bloqueo mecánico
H Código QR para acceder a información del producto
I Puerto RJ45 Modbus-SL
J Conexión con accesorio de apilado (TRV00217, opcional)
K 2 puertos RJ45 ULP
Para obtener información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric: NVE85393.
Montaje
La interfaz IFM es un dispositivo de montaje en riel DIN. El accesorio de apilado permite la interconexión de varias interfaces IFM sin necesidad de cableado adicional.
Alimentación de 24 V CC
La interfaz IFM siempre debe recibir alimentación eléctrica de 24 V CC:
-
Las interfaces IFM apiladas en un servidor IFE reciben alimentación del servidor IFE, por lo que no es necesario que la reciban por separado.
-
Si las interfaces IFM están apiladas sin un servidor IFE, solo una de las interfaces IFM debe recibir alimentación de 24 V CC.
-
Si solo hay una interfaz IFM, debe recibir alimentación de 24 V CC.
Se recomienda utilizar un suministro eléctrico de clase 2 o una corriente limitada/tensión limitada reconocida de UL/clasificada UL con 24 V CC y 3 A como máximo.
Conmutadores rotativos de dirección Modbus
La dirección Modbus de la IMU a la que está conectada reside en la interfaz IFM. Consulte la Guía del usuario del sistema ULP para obtener más información acerca de la IMU.
Defina la dirección Modbus mediante los dos conmutadores rotativos de dirección del panel frontal de la interfaz IFM.
El rango de direcciones es de 1 a 99. No utilices la dirección 0, porque está reservada para los comandos de difusión.
Inicialmente, la interfaz IFM está configurada con la dirección 99.
LED de estado de tráfico de Modbus
El LED de estado de tráfico de Modbus proporciona información acerca del tráfico transmitido o recibido por la IMU a través de la red Modbus.
-
Cuando los conmutadores rotativos de dirección Modbus se encuentran en el valor 0, el LED amarillo se mantiene encendido.
-
Si los conmutadores rotativos de dirección Modbus están en cualquier valor entre el 1 y el 99, el LED amarillo está encendido durante la transmisión y la recepción de mensajes y apagado en cualquier otro caso.
Conmutador de bloqueo Modbus
El conmutador de bloqueo de Modbus del panel frontal de la interfaz IFM activa o desactiva el envío de comandos de control remoto por la red Modbus a la propia interfaz IFM y a los demás módulos de la IMU.
-
Si la flecha señala al candado abierto (ajuste de fábrica), los comandos de control a distancia están activados.
-
Si la flecha señala al candado cerrado, los comandos de control a distancia están desactivados.
Los únicos comandos de control remoto que están activados aunque la flecha señale al candado cerrado son los comandos Establecer hora absoluta y Obtener hora actual Lista de comandos de la interfaz IFM.
Botón de prueba
El botón de prueba comprueba la conexión entre todos los módulos ULP conectados a la interfaz IFM.
Al pulsar el botón de prueba, se inicia la prueba de conexión durante 15 segundos.
Durante la prueba, todos los módulos ULP siguen funcionando con normalidad.
LED de estado de ULP
El LED de estado de ULP amarillo describe el modo del módulo ULP.
LED de estado de ULP |
Modo |
Acción |
---|---|---|
Nominal |
Ninguna |
|
Conflicto |
Extrae el módulo ULP adicional |
|
Degradado |
Sustituye el módulo IFM en la siguiente operación de mantenimiento |
|
Prueba |
Ninguna |
|
Discrepancia del firmware no crítica |
Usa el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y sigue las acciones recomendadas. |
|
Discrepancia del hardware no crítica |
||
Discrepancia de configuración |
Instala las características que faltan |
|
Discrepancia del firmware crítica |
Usa el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y sigue las acciones recomendadas. |
|
Discrepancia del hardware crítica |
||
Stop |
Sustituye el módulo IFM. |
|
Apagado |
Revisa la fuente de alimentación |