Estado de entradas y salidas digitales
Lista de direcciones y registros
En la tabla siguiente se describen las direcciones de estado de entradas y salidas digitales y los registros en relación con el módulo IO.
Módulo IO |
Direcciones |
Registros |
---|---|---|
IO 1 |
0x3905-0x3908 |
14598-14601 |
IO 2 |
0x44BD-0x44C0 |
17598-17601 |
Registros de estado de entradas y salidas digitales para IO 1
El orden y la descripción de los registros de estado de entradas y salidas digitales para IO 2 son los mismos que para IO 1.
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3905 |
14598 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 14599:
|
0x3906 |
14599 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Registro de estado de entrada digital:
|
0 |
Estado de I1 |
||||||
1 |
Estado de I2 |
||||||
2 |
Estado de I3 |
||||||
3 |
Estado de I4 |
||||||
4 |
Estado de I5 |
||||||
5 |
Calidad de estado |
||||||
6-15 |
Reservado |
||||||
0x3907 |
14600 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 14601:
|
0x3908 |
14601 |
L-EC |
– |
INT16U |
– |
– |
Registro de estado de salida digital:
|
0 |
Estado de O1 |
||||||
1 |
Estado de O2 |
||||||
2 |
Estado de O3 |
||||||
3–15 |
Reservado |