Conjunto de datos estándar
Descripción
El conjunto de datos estándar contiene la información más útil sobre cada módulo IMU en una práctica tabla. El conjunto de datos estándar está disponible en los registros 32000 a 32341. Puede leerse con tres solicitudes de lectura.
Cada módulo IMU actualiza los valores de los registros del conjunto de datos de forma regular.
El tiempo de respuesta de las solicitudes realizadas a los registros del conjunto de datos estándar es menor que el tiempo de respuesta de las solicitudes realizadas a los registros del dispositivo. Por lo tanto, se recomienda leer los registros del conjunto de datos estándar en lugar de los registros del dispositivo para mejorar el rendimiento general del sistema Recomendaciones de programación Modbus.
El conjunto de datos estándar se puede utilizar con:
-
la interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático
-
el servidor de panel Ethernet IFE
-
la interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático