DOCA0091ES-08

Comandos de eventos

Confirmar una salida con enclavamiento

El usuario puede leer los parámetros de salidas del módulo SDx del registro 9801 al 9810 Configuración del módulo SDx.

Para confirmar una salida con enclavamiento, el usuario debe configurar los registros de orden de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

46216

A/E

Código de comando = 46216

0x1F40

8001

INT16U

12

A/E

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

A/E

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

A/E

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

1 – 2

A/E

1 = relé 1, 2 = relé 2

Confirmar un disparo

Para confirmar un disparo, el usuario debe configurar los registros de orden de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

46217

A/E

Código de comando = 46217

0x1F40

8001

INT16U

10

A/E

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

5121

A/E

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

A/E

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador