DOCA0091ES-08

Gestión de fecha

Introducción

Cada módulo de IMU utiliza sus registros de historiales y sus eventos de marca de tiempo a fecha.

La fecha de los módulos IMU se actualiza en dos pasos:

  1. Sincronización externa: el maestro Modbus sincroniza la interfaz IFM o IFE.

  2. Sincronización interna: la interfaz IFM o IFE sincroniza todos los módulos ULP conectados en la IMU.

Sincronización externa

Existen tres modos de sincronizar externamente la interfaz IFM o IFE:

  • Manualmente con el Software EcoStruxure Power Commission.

  • Programando el maestro Modbus con:

    • La función de establecer fecha y hora de Modbus: código de función 43-16 Funciones de escritura.

    • El comando de establecer hora absoluta de la interfaz por medio de la interfaz IFM o IFE.

  • Automáticamente:

    • Con la interfaz IFE configurada como modo SNTP.

La interfaz de comunicación se considera sincronizada externamente si la última sincronización ha ocurrido dentro de las últimas 2 horas.

Sincronización interna

Cuando la interfaz IFM o IFE recibe la fecha y hora, difunde la fecha y hora a todos los módulos ULP conectados en la IMU.