Jeu de données hérité
Description
Le jeu de données hérité regroupe les informations les plus utiles de chaque module IMU dans un tableau pratique. Le jeu de données hérité est disponible dans les registres 12000 à 12165. Il peut être lu avec deux requêtes de lecture.
Chaque module IMU met à jour les valeurs dans les registres du jeu de données à intervalles réguliers.
Le temps de réponse des requêtes dans les registres du jeu de données hérité est plus court que le temps de réponse des requêtes dans les registres des appareils. Par conséquent, il est recommandé de lire les registres du jeu de données hérité au lieu des registres des appareils pour améliorer les performances globales du système Recommandation pour la programmation avec Modbus.
-
Le jeu de données hérité est compatible avec les versions précédentes du déclencheur MicroLogic pour disjoncteur ComPact NSX, PowerPact à châssis H, J et L, ComPact NS, PowerPact à châssis P et R ou Masterpact NT/NW. Pour cette raison, les données lues directement dans les registres Modbus sont organisées différemment que dans le jeu de données standard.
-
Pour les nouvelles applications, il est recommendé d’utiliser le jeu de données standard à la place du jeu de données hérité.