DOCA0091ES-08

Salidas digitales

Asignación de registro de salida digital

Cada descripción de salida digital está formada por 60 registros. El orden y la descripción de las salidas digitales 2 y 3 son los mismos que para la salida digital 1.

Módulo IO

Número de salida digital

Direcciones de salida digital

Registros de salida digital

IO 1

O1

0x3849-0x3884

14410-14469

O2

0x3885-0x38C0

14470-14529

O3

0x38C1-0x38FC

14530-14589

IO 2

O1

0x4401-0x443C

17410-17469

O2

0x443D-0x4478

17470-17529

O3

0x4479-0x44B4

17530-17589

Registros de salida digital 1 de IO 1

El orden y la descripción de los registros de salida digital 1 de IO 2 son los mismos que para IO 1.

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x3849

14410

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 14411:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x384A

14411

L-EC

INT16U

0

Reservado

1

Estado de salida digital:

  • 0 = desactivado

  • 1 = Activado

L

2

Estado forzado de salida digital:

  • 0 = No forzado

  • 1 = Forzado

3–15

Reservado

0x384B-0x384E

14412-14415

L

DATETIME

-

Marca de tiempo para la última transición de la salida:

  • El último flanco ascendente de la salida está configurado como NO (contacto normalmente abierto)

  • El último flanco descendente de la salida está configurado como NC (contacto normalmente cerrado)

0x384F–0x3850

14416-14417

Reservado

0x3851-0x3852

14418-14419

L

INT32U

1 - 4294967294

Contador de salida

Este contador incrementa para cada flanco ascendente de la salida.

0x3853-0x3856

14420-14423

L

DATETIME

-

Marca de tiempo del último restablecimiento del contador de salida

0x3857-0x386E

14424-14447

L

OCTET STRING

Identificación de salida digital codificada con 45 caracteres ASCII

0x386F

14448

L

INT16U

0-2

Modo de funcionamiento de salida(1):

  • 0 = Sin enclavamiento (ajuste de fábrica)

  • 1 = Con enclavamiento

  • 2 = Temporizado sin enclavamiento

0x3870

14449

L

s

INT16U

0-65534

En tiempo para valor de modo temporizado sin enclavamiento(1)

El tiempo que permanecerá excitada la salida cuando la salida esté en modo temporizado sin enclavamiento

(Ajuste de fábrica = 0)

0x3871

14450

L

INT16U

0-1

Tipo de contacto de salida(1):

  • 0 = NO (normalmente abierto, ajuste de fábrica)

  • 1 = NC (normalmente cerrado)

0x3872

14451

L

INT16U

0-2

Indica el estado activado/desactivado de la salida binaria cuando se produce una condición de retorno(1):

  • 0 = Desactivado (ajuste de fábrica)

  • 1 = Activado

  • 2 = Inmovilizar

0x3873-0x3874

14452-14453

L

INT32U

1 - 4294967294

Valor umbral de contador de salida(1)

Ajuste de fábrica = 5000

0x3875

14454

L-EC

INT16U

0-2

Comando simple para salida(1):

  • 0 = Sin comando

  • 1 = Desactivado

  • 2 = Activado

Válido si están habilitados los comandos simples(2).

0x3876-0x3884

14455-14469

Reservado

(1) Valor ajustado con el software EcoStruxure Power Commission.

(2) Los comandos simples están habilitados de fábrica. Los comandos simples se pueden deshabilitar utilizando los comandos de habilitación/deshabilitación de comandos.