Valeurs minimales/maximales des mesures en temps réel
Règle des mesures minimales/maximales
Les mesures minimales et maximales prennent en compte la valeur absolue des mesures en temps réel. La règle suivante s'applique donc :
0<10<200<-400<600<-3800.
Dans ce cas :
-
la valeur minimale est égale à 0
-
la valeur maximale est égale à -3800
-
PFmax (ou cosϕ max.) est obtenu pour la valeur positive la moins élevée de PF (ou cosϕ).
-
PFmax (ou cosϕ min.) est obtenu pour la valeur négative la plus élevée de PF (ou cosϕ).
La commande de réinitialisation minimum/maximum (code de commande = 46728) peut réinitialiser le contenu des registres de mesures en temps réel minimales/maximales.
Minimum des mesures en temps réel
Les registres 1300 à 1599 détiennent les valeurs minimales des paramètres de mesure en temps réel :
-
Le registre de la valeur minimale d'un paramètre de mesure en temps réel est égale au registre du paramètre de mesure en temps réel plus 300.
Exemples
-
Le registre 1300 détient la valeur minimale de la tension phase à phase V12 (registre 1000).
-
Le registre 1316 possède la valeur minimale du courant sur la phase 1 (registre 1016).
-
-
L'ordre des registres est le même que celui des variables de mesure en temps réel.
-
Les facteurs d'échelle des valeurs minimales sont les mêmes que ceux des paramètres de mesure en temps réel.
-
Les valeurs minimales du courant de déséquilibre et de la tension de déséquilibre ne sont pas disponibles.
-
Les valeurs minimales de Imin (registre 1026), Vmax (registre 1145) et Vmin (registre 1146) ne sont pas disponibles.
Maximum des mesures en temps réel
Les registres 1600 à 1899 détiennent les valeurs maximales des paramètres de mesure en temps réel :
-
Le registre de la valeur maximale d'un paramètre de mesure en temps réel est égal au registre du paramètre de mesure en temps réel plus 600.
Exemples
-
Le registre 1600 détient la valeur maximale de la tension phase à phase V12 (registre 1000).
-
Le registre 1616 possède la valeur maximale du courant sur la phase 1 (registre 1016).
-
-
L'ordre des registres est le même que celui des variables de mesure en temps réel.
-
Les facteurs d'échelle des valeurs maximales sont les mêmes que ceux des paramètres de mesure en temps réel.
-
Les valeurs maximales de Imin (registre 1026), Vmax (registre 1145) et Vmin (registre 1146) ne sont pas disponibles.