DOCA0091FR-08

Indicateurs de maintenance

Compteur de temps d'utilisation

Le compteur du temps d'utilisation indique le temps d'utilisation du disjoncteur. Le temps d'utilisation s'affiche sur l'EEPROM toutes les heures. Si le compteur du temps d'utilisation atteint la valeur maximum de 4 294 967 295 et si un nouvel événement du temps d'utilisation se produit, le compteur revient à 0.

Une requête de lecture de 2 registres est nécessaire pour lire le compteur de temps d'utilisation.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x749A–0x749B

29851–29852

R

1

Heure

INT32U

0–4 294 967 295

A/E

Compteur de temps d'utilisation

Compteur de taux d'usure

Le compteur de taux d'usure indique le pourcentage d'utilisation du contact du disjoncteur.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x749C

29853

R

1

%

INT16U

0–32766

A/E

Taux d'usure du contact

0 % = Le contact du disjoncteur est neuf.

> 100 % = Le contact du disjoncteur doit être remplacé.

Compteur de démarrages

Le compteur de démarrages indique le nombre de démarrages à froid (mise sous tension) et le nombre de démarrages à chaud (réinitialisation logicielle du déclencheur MicroLogic).

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x749D

29854

R

1

INT16U

0–32766

A/E

Compteur de démarrages

Compteur des écritures EEPROM

Le compteur des écritures EEPROM indique le nombre d'emplacements de stockage de la mesure d'énergie sur l'EEPROM. La mesure de l'énergie est écrite sur l'EEPROM toutes les heures. Si le compteur des écritures EEPROM atteint la valeur maximum de 4 294 967 295 et si un nouvel événement d'écriture EEPROM se produit, le compteur revient à 0.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x749E–

749x0F

29855–

29856

R

1

INT32U

0–4 294 967 295

A/E

Compteur des écritures EEPROM

Compteurs des profils de charge

Les compteurs des profils de charge indiquent le nombre d'heures pour chaque plage de courant dans le déclencheur MicroLogic. Si les compteurs des profils de charge atteignent la valeur maximum de 4 294 967 295 et si un nouvel événement de profil de charge se produit, les compteurs sont remis à 0.

Une requête de lecture de 8 registres est nécessaire pour lire les compteurs des profils de charge.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

74x0B7–

74x0B8

29880–

29881

R

1

Heure

INT32U

0–4 294 967 295

A/E

Le courant horaire a atteint 0 à 49 % de la plage nominale

74x0B9–

0x74BA

29882–

29883

R

1

Heure

INT32U

0–4 294 967 295

A/E

Le courant horaire a atteint 50 à 79 % de la plage nominale

74x0BB–

0x74BC

29884–

29885

R

1

Heure

INT32U

0–4 294 967 295

A/E

Le courant horaire a atteint 80 à 89 % de la plage nominale

0x74BD–

0x74BE

29886–

29887

R

1

Heure

INT32U

0–4 294 967 295

A/E

Le courant horaire a atteint 90 à 100 % de la plage nominale

Compteurs des profils de température

Les compteurs des profils de température indiquent le nombre d'heures pour chaque plage de température dans le déclencheur MicroLogic. Si les compteurs des profils de température atteignent la valeur maximum de 4 294 967 295 et si un nouvel événement de profil de température se produit, les compteurs reviennent à 0.

Une requête de lecture de 12 registres est nécessaire pour lire les compteurs des profils de température.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x74C1–

0x74C2

29890–

29891

R

1

Heure

INT32U

0–4 294 967 295

A/E

La température horaire était < -30 °C (-22 °F)

0x74C3–

0x74C4

29892–

29893

R

1

Heure

INT32U

0–4 294 967 295

A/E

La température horaire était comprise entre -30 et +59 °C (22 et 138,2°F)

0x74C5–

0x74C6

29894–

29895

R

1

Heure

INT32U

0–4 294 967 295

A/E

La température horaire était comprise entre +60 et +74 °C (140 et 165,2 °F)

0x74C7–

0x74C8

29896–

29897

R

1

Heure

INT32U

0–4 294 967 295

A/E

La température horaire était comprise entre +75 et +89 °C (167 et 192,2 °F)

0x74C9–

0x74CA

29898–

29899

R

1

Heure

INT32U

0–4 294 967 295

A/E

La température horaire était comprise entre +90 et +99 °C (194 et 210,2 °F)

0x74CB–

0x74CC

29900–

29901

R

1

Heure

INT32U

0–4 294 967 295

A/E

La température horaire était > 100 °C (212 °F)

Compteurs des déclenchements de protection

Les compteurs des déclenchements de protection indiquent le nombre de déclenchements de protection pour chaque type de protection : Long retard, Court retard, Instantané, Terre, Différentielle, contre les blocages, les déséquilibres, les démarrages longs et les sous-charges.

Les compteurs des déclenchements de protection s'arrêtent lorsqu'ils atteignent la valeur maximum de 10 000.

Une requête de lecture de 9 registres est nécessaire pour lire les compteurs des déclenchements de protection.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

74x0D5

29910

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Nombre de déclenchements de protection Long retard

74x0D6

29911

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Nombre de déclenchements de protection Court retard

74x0D7

29912

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Nombre de déclenchements de protection Instantané

(incluant la protection Instantané intégrée, la protection Instantané avec protection différentielle et la protection réflexe)

74x0D8

29913

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Nombre de déclenchements de protection Terre

74x0D9

29914

R

1

INT16U

0–10000

E

Nombre de déclenchements de protection différentielle

0x74DA

29915

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Nombre de déclenchements de protection contre les blocages

0x74DB

29916

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Nombre de déclenchements de protection contre les déséquilibres

0x74DC

29917

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Nombre de déclenchements de protection contre le démarrage long

0x74DD

29918

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Nombre de déclenchements de protection contre les sous-charges

Compteurs d'alarmes

Les compteurs des alarmes indiquent le nombre d'apparitions des alarmes. Lorsqu'une alarme est configurée, le compteur associé est réglé sur 0. Les compteurs d'alarmes arrêtent d'augmenter lorsqu'ils atteignent la valeur maximum de 10 000.

Une requête de lecture de 13 registres est nécessaire pour lire les compteurs des alarmes.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x74F3

29940

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur de l'alarme 201 définie par l'utilisateur

0x74F4

29941

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur de l'alarme 202 définie par l'utilisateur

0x74F5

29942

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur de l'alarme 203 définie par l'utilisateur

0x74F6

29943

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur de l'alarme 204 définie par l'utilisateur

0x74F7

29944

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur de l'alarme 205 définie par l'utilisateur

0x74F8

29945

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur de l'alarme 206 définie par l'utilisateur

0x74F9

29946

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur de l'alarme 207 définie par l'utilisateur

0x74FA

29947

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur de l'alarme 208 définie par l'utilisateur

0x74FB

29948

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur de l'alarme 209 définie par l'utilisateur

0x74FC

29949

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur de l'alarme 210 définie par l'utilisateur

0x74FD

29950

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur de la préalarme Ir

0x74FE

29951

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur de la préalarme Ig

0x74FF

29952

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur de la préalarme IΔn

Compteurs des opérations de maintenance

Les compteurs des opérations de maintenance indiquent le nombre de certaines opérations de maintenance. Les compteurs des opérations de maintenance arrêtent d'augmenter lorsqu'ils atteignent la valeur maximum de 10 000.

Une requête de lecture de 7 registres est nécessaire pour lire les compteurs des opérations de maintenance.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x751B

29980

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur d'activations du commutateur de verrouillage du déclencheur MicroLogic

0x751C

29981

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur des raccordements du module de maintenance UTA

0x751D

29982

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur d'opérations de test de défaut à la terre (avec le clavier MicroLogic uniquement)

0x751E

29983

R

1

INT16U

0–10000

E

Compteur d'opérations de test différentiel

751x0F

29984

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur d'opérations de test ZSI (Zone Selective Interlocking, interverrouillage sélectif de zone)

0x7520

29985

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur d'opérations de test d'injection numérique

0x7521

29986

R

1

INT16U

0–10000

A/E

Compteur de commandes de réinitialisation de firmware