DOCA0091ZH-08

其它内容

当前日期和时间

要读取当前日期,需要使用一个 3 个寄存器的读取请求。

设置绝对时间命令(命令代码769)设置当前日期寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x0BB7–

0x0BB9

3000–

3002

R-WC

ULP DATE

A/E

当前日期和时间

温度

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x2292

8851

R

1

°C

INT16

-30– +120

A/E

MicroLogic 脱扣单元的温度

长延时脱扣之前的剩余时间

每秒钟分析一次长延时脱扣之前的剩余时间。如果又有一个保护功能发生脱扣,那么会继续分析长延时脱扣之前的剩余时间。

在以下情况下,长延时脱扣之前的剩余时间 = 32768 (0x8000)

  • 长延时保护已经发生脱扣,或者

  • 长延时脱扣之前的剩余时间小于1 s, 或者

  • 长延时保护没有检测到故障。

如果长延时脱扣之前的剩余时间大于 7200 s,那么长延时脱扣之前的剩余时间为 7200 s。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x22A0

8865

R

1

s

INT16U

1–7200

A/E

长延时脱扣之前的剩余时间

相位旋转

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x22A7

8872

R

1

INT16U

0–1

E

0 = 123 相序

1 = 132 相序

故障状态

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x72CD

29390

R

INT16U

A/E

故障状态

A/E

0

保留

A/E

1

停止(内部故障)

0 = 无内部故障

1 = 内部故障

A/E

2

错误(内部故障)

0 = 无内部故障

1 = 内部故障

A/E

3-15

保留

注: 如果出现 STOP(停止)事件,必须更换 MicroLogic 脱扣单元。如果出现 ERROR(错误)事件,建议更换 MicroLogic 脱扣单元(核心保护功能仍然有效,但是最好还是更换 MicroLogic 脱扣单元)。

MicroLogic 脱扣单元旋转开关

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x7525

29990

R

1

INT16U

1-9

A/E

MicroLogic 脱扣单元旋转开关 1 (lr) 的位置

0x7526

29991

R

1

INT16U

1-9

A/E

MicroLogic 脱扣单元旋转开关 2 (Isd, Ig/IΔn) 的位置

MicroLogic 脱扣单元挂锁状态

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x7527

29992

R

1

INT16U

0–1

A/E

0 = MicroLogic 脱扣单元挂锁打开

1 = MicroLogic 脱扣单元挂锁闭合

辅助 24 Vdc 电源

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x7528

29993

R

1

INT16U

0–1

A/E

0 = 辅助 24 Vdc 电源不存在。

1 = 辅助 24 Vdc 电源存在。

MicroLogic 脱扣单元指示灯

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x7534

30005

R

INT16U

A/E

MicroLogic 脱扣单元指示灯

A/E

0

就绪指示灯

0 = 未就绪(指示灯不闪烁)。

1 = 就绪(指示灯闪烁)。

A/E

1

预警指示灯(仅限于配电应用)

0 = 预警处于非活动状态(指示灯一直灭着)。

1 = 预警处于活动状态(指示灯一直点亮)。

A/E

2

过载指示灯

0 = 过载处于非活动状态(指示灯一直灭着)。

1 = 过载处于活动状态(指示灯一直点亮)。

A/E

3-15

保留