Alarmes définies par l'utilisateur
Description générale
Logiciel EcoStruxure Power Commissionpermet de configurer 10 alarmes définies par l'utilisateur qui peuvent être choisies dans une liste de 150 alarmes prédéfinies.
Chaque alarme définie par l'utilisateur possède un numéro d'alarme défini par l'utilisateur (201–210) et un code d'alarme correspondant (voir le paragraphe suivant).
Chaque alarme a un niveau de priorité qui gère l'affichage de l'alarme sur l'afficheur FDM121 :
-
Aucune priorité = N/A (non affecté)
-
priorité basse = 1. Aucune alarme n'est affichée sur l'afficheur FDM121.
-
priorité moyenne = 2. Le voyant de l'afficheur FDM121 est allumé en continu.
-
priorité haute = 3. Le voyant de l'afficheur FDM121 clignote et une fenêtre contextuelle informe l'utilisateur que l'alarme est active.
Pour plus d'informations sur la relation entre la priorité des alarmes et l'afficheur FDM121, reportez-vous au document ComPact NSX - Déclencheurs MicroLogic 5/6/7 - Guide utilisateur Documents à consulter.
Les réglages des 10 alarmes définies par l'utilisateur sont dans les registres des alarmes définies par l'utilisateur :
Adresse |
Registre |
Description |
---|---|---|
0x1A71–0x1A7C |
6770-6781 |
Alarme 201 définie par l'utilisateur |
0x1A7D–0x1A88 |
6782-6793 |
Alarme 202 définie par l'utilisateur |
0x1A89–0x1A94 |
6794-6805 |
Alarme 203 définie par l'utilisateur |
0x1A95–0x1AA0 |
6806-6817 |
Alarme 204 définie par l'utilisateur |
0x1AA1–0x1AAC |
6818-6829 |
Alarme 205 définie par l'utilisateur |
0x1AAD–0x1AB8 |
6830-6841 |
Alarme 206 définie par l'utilisateur |
0x1AB9–0x1AC4 |
6842-6853 |
Alarme 207 définie par l'utilisateur |
0x1AC5–0x1AD0 |
6854-6865 |
Alarme 208 définie par l'utilisateur |
0x1AD1–0x1ADC |
6866-6877 |
Alarme 209 définie par l'utilisateur |
0x1ADD–0x1AE8 |
6878-6889 |
Alarme 210 définie par l'utilisateur |
Enregistrement des alarmes définies par l'utilisateur
Une requête de lecture de 12 registres est nécessaire pour lire l'enregistrement des alarmes définies par l'utilisateur.
L'ordre et la description des enregistrements des alarmes définies par l'utilisateur sont les mêmes que pour l'enregistrement 1 :
Alarme définie par l'utilisateur 201 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
0x1A71 |
6770 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
Les bits de poids fort (MSB) indiquent l'activité de l'alarme : 0 = Activé, 1 = Désactivé Le réglage d'usine est 1 (activé). Les bits de poids faible (LSB) indiquent la priorité de l'alarme : N/A, 1, 2 ou 3. Le réglage d'usine est N/A (aucune priorité). |
0x1A72 |
6771 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
Identifiant de mesure (1) |
0x1A73 |
6772 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x1A74 |
6773 |
L |
1 |
(2) |
INT16 |
-32767– +32767 |
A/E |
Valeur du seuil de déclenchement. Le réglage d'usine est 0. |
0x1A75 |
6774 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x1A76 |
6775 |
L |
1 |
s |
INT16U |
0-3000 |
A/E |
Temporisation d'activation. Le réglage d'usine est 0. |
0x1A77 |
6776 |
L |
1 |
(2) |
INT16 |
-32767– +32767 |
A/E |
Valeur de mise au repos du seuil. Le réglage d'usine est 0. |
0x1A78 |
6777 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x1A79 |
6778 |
L |
1 |
s |
INT16 |
0-3000 |
A/E |
Temporisation de désactivation. Le réglage d'usine est 0. |
0x1A7A |
6779 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-3 |
A/E |
Opérateur : 0 : ≥, 1 : ≤, 2 : =, 3 : I ≥ I |
0x1A7B |
6780 |
L |
– |
– |
INT16U |
1-1919 |
– |
|
0x1A7C |
6781 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
(1) La valeur de l'identifiant de mesure est le numéro du registre de la mesure. Par exemple, l'identifiant de mesure du courant sur la phase 1 (I1) est 1016. (2) L'unité du seuil dépend de l'identifiant de la mesure. Par exemple, si l'identifiant de mesure est I1, l'unité est alors A. |
Codes d'alarme prédéfinie
Le tableau suivant décrit les alarmes prédéfinies, avec les codes correspondants, parmi lesquelles l'utilisateur peut choisir les 10 alarmes définies par l'utilisateur et les configurer à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.
Code d'alarme |
Description de l'alarme |
---|---|
1 (0x0000) |
Surintensité instantanée sur phase 1 |
2 (0x0001) |
Surintensité instantanée sur phase 2 |
3 (0x0002) |
Surintensité instantanée sur phase 3 |
4 (0x0003) |
Surintensité instantanée sur neutre |
5 (0x0004) |
Courant de défaut de terre |
6 (0x0005) |
Sous-intensité instantanée sur phase 1 |
7 (0x0006) |
Sous-intensité instantanée sur phase 2 |
8 (0x0007) |
Sous-intensité instantanée sur phase 3 |
9 (0x0008) |
Déséquilibre de surintensité sur phase 1 |
10 (0x0009) |
Déséquilibre de surintensité sur phase 2 |
11 (000x0A) |
Déséquilibre de surintensité sur phase 3 |
12 (000x0B) |
Surtension (phase 1 au neutre) |
13 (0x000C) |
Surtension (phase 2 au neutre) |
14 (000x0D) |
Surtension (phase 3 au neutre) |
15 (0x000E) |
Sous-tension (phase 1 au neutre) |
16 (0x000F) |
Sous-tension (phase 2 au neutre) |
17 (0x0010) |
Sous-tension (phase 3 au neutre) |
18 (0x0011) |
Déséquilibre de surtension (phase 1 au neutre) |
19 (0x0012) |
Déséquilibre de surtension (phase 2 au neutre) |
20 (0x0013) |
Déséquilibre de surtension (phase 3 au neutre) |
21 (0x0014) |
Surpuissance apparente totale |
22 (0x0015) |
Surpuissance active totale |
23 (0x0016) |
Surpuissance active totale déwattée |
24 (0x0017) |
Surpuissance réactive totale |
25 (0x0018) |
Surpuissance réactive totale déwattée |
26 (0x0019) |
Sous-puissance apparente totale |
27 (001x0A) |
Sous-puissance active totale |
28 (001x0B) |
Réservé |
29 (0x001C) |
Sous-puissance réactive totale |
30 (001x0D) |
Réservé |
31 (0x001E) |
Facteur de puissance capacitif (IEEE) |
32 (0x001F) |
Réservé |
33 (0x001E) |
Facteur de puissance capacitif ou inductif (CEI) |
34 (0x0021) |
Facteur de puissance inductif (IEEE) |
35 (0x0022) |
Surintensité de distorsion harmonique totale phase 1 |
36 (0x0023) |
Surintensité de distorsion harmonique totale phase 2 |
37 (0x0024) |
Surintensité de distorsion harmonique totale phase 3 |
38 (0x0025) |
Surtension de distorsion harmonique totale (phase 1 au neutre) |
39 (0x0026) |
Surtension de distorsion harmonique totale (phase 2 au neutre) |
40 (0x0027) |
Surtension de distorsion harmonique totale (phase 3 au neutre) |
41 (0x0028) |
Surtension de distorsion harmonique totale (phase 1– 2) |
42 (0x0029) |
Surtension de distorsion harmonique totale (phase 2– 3) |
43 (002x0A) |
Surtension de distorsion harmonique totale (phase 3– 1) |
44-53 (0x002B–0x0034) |
Réservé |
54 (0x0035) |
Courant de fuite à la terre |
55 (0x0036) |
Surintensité (moyenne) |
56 (0x0037) |
Surintensité maximale (I1, I2, I3 ou neutre) |
57 (0x0038) |
Sous-intensité instantanée sur neutre |
58-59 (0x0039–0x003A) |
Réservé |
60 (003x0B) |
Sous-intensité (moyenne) |
61 (0x003C) |
Demande de surintensité sur phase 1 |
62 (003x0D) |
Demande de surintensité sur phase 2 |
63 (0x003E) |
Demande de surintensité sur phase 3 |
64 (0x003F) |
Demande de surintensité sur neutre |
65 (0x0040) |
Sous-intensité minimale (I1, I2 ou I3) |
66 (0x0041) |
Demande de sous-intensité sur phase 1 |
67 (0x0042) |
Demande de sous-intensité sur phase 2 |
68 (0x0043) |
Demande de sous-intensité sur phase 3 |
69 (0x0044) |
Demande de sous-intensité sur neutre |
70 (0x0045) |
Déséquilibre de surintensité maximum (I1, I2 ou I3) |
71 (0x0046) |
Surtension (phase 1– 2) |
72 (0x0047) |
Surtension (phase 2– 3) |
73 (0x0048) |
Surtension (phase 3– 1) |
74 (0x0049) |
Réservé |
75 (004x0A) |
Surtension (moyenne) |
76 (004x0B) |
Sous-tension (phase 1– 2) |
77 (0x004C) |
Sous-tension (phase 2– 3) |
78 (004x0D) |
Sous-tension (phase 3– 1) |
79 (0x004E) |
Surtension maximum |
80 (0x004F) |
Sous-tension (moyenne) |
81 (0x0050) |
Sous-tension minimum |
82 (0x0051) |
Déséquilibre de surtension maximum (phases au neutre) |
83-85 (0x0052–0x0054) |
Réservé |
86 (0x0055) |
Déséquilibre de surtension (phase 1– 2) |
87 (0x0056) |
Déséquilibre de surtension (phase 2– 3) |
88 (0x0057) |
Déséquilibre de surtension (phase 3– 1) |
89 (0x0058) |
Déséquilibre de surtension maximum |
90 (0x0059) |
Séquence de phase |
91 (005x0A) |
Réservé |
92 (005x0B) |
Sous-fréquence |
93 (0x005C) |
Surfréquence |
94-98 (0x005D–0x0061) |
Réservé |
99 (0x0062) |
Demande de surpuissance active |
100-120 (0x0063–0x0077) |
Réservé |
121 (0x0078) |
Cosϕ capacitif (IEEE) |
122 (0x0079) |
Réservé |
123 (007x0A) |
Cosϕ capacitif ou inductif (CEI) |
124 (007x0B) |
Cosϕ inductif (IEEE) |
125 (0x007C) |
Surintensité de l'image thermique du moteur |
126 (007x0D) |
Sous-intensité de l'image thermique du moteur |
127-140 (0x007E–0x008B) |
Réservé |
141 (0x008C) |
Demande de surintensité maximale sur phase 1 |
142 (008x0D) |
Demande de surintensité maximale sur phase 2 |
143 (0x008E) |
Demande de surintensité maximale sur phase 3 |
144 (0x008F) |
Demande de surintensité maximum sur neutre |
145 (0x0090) |
Avance |
146 (0x0091) |
Retard |
147 (0x0092) |
Quadrant 1 |
148 (0x0093) |
Quadrant 2 |
149 (0x0094) |
Quadrant 3 |
150 (0x0095) |
Quadrant 4 |
151-255 (0x0096–0x00FE) |
Réservé |
256 (0x00FF) |
Usure de contact |