Indicateurs de maintenance
Description générale
Le module BSCM dispose de 7 compteurs qui aident à gérer le disjoncteur ComPact NSX.
Les compteurs du BSCM présentent les propriétés suivantes :
-
Tous les compteurs sont enregistrés dans une mémoire non volatile pour éviter toute perte de données en cas de perte d’alimentation.
-
Le compteur OF cumulatif est en lecture seule. Il s'arrête d'incrémenter lorsqu'il atteint une valeur maximum de 4 294 967 295.
-
L'utilisateur peut prérégler tous les compteurs (sauf le compteur OF cumulatif) sur toute valeur comprise entre 0 et 65535. Les compteurs arrêtent d'augmenter lorsqu'ils atteignent la valeur maximum de 65535.
-
Un seuil est associé au compteur OF et au compteur de commande Fermer le disjoncteur.
L'utilisateur peut régler le seuil sur toute valeur comprise entre 0 et 65534. Le réglage d'usine est 5000. Une alarme est émise lorsqu'un compteur atteint le seuil.
Compteurs du module BSCM
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x023A– 0x023B |
571– 572 |
R |
1 |
– |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
Compteur OF cumulatif (compteur ouvert à fermé non réinitialisable) |
0x023C |
573 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Compteur OF (compteur ouvert à fermé réinitialisable) |
0x023D |
574 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Compteur SD (fermé en position SD) |
0x023E |
575 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Compteur SDE (fermé en position SDE) |
0x023F |
576 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Compteur de commande d’ouverture du disjoncteur |
0x0240 |
577 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Compteur de commande de fermeture du disjoncteur |
0x0241 |
578 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Compteur de commande de réinitialisation du disjoncteur |
0x0242–0x0243 |
579–580 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x0244 |
581 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Seuil du compteur OF Le réglage d'usine est 5000. |
0x0245 |
582 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Seuil du compteur de commande de fermeture du disjoncteur Le réglage d'usine est 5000. |