DOCA0098ZH-09

定义 Modbus 自定义从设备

创建新 Modbus 自定义从设备型号后,可以在自定义库中完成其定义。

此过程要求您已创建自定义型号。

  1. 在型号树视图中选择新型号,然后单击从设备折叠菜单。
  2. 尾序下拉列表中选择读取顺序。

    此设置说明当使用多个寄存器格式化变量时所使用的寄存器的顺序。

    注: 尾序取决于设备且必须在 Com’X 设置中选择。例如,PM700 为大字节序,PM800 为小字节序。如果使用 16 位寄存器格式化变量,则不使用字节序设置。

  3. 单击新建帧
consider making reference topic, needs short desc.

Modbus 自定义从设备寄存器示例

寄存器 寄存器编号 读/写 放大倍数 单位 格式 间隔 说明
1037 1 R x1 kW INT +/–0...32767 总有功功率
1041 1 R x1 kVAR INT +/–0...32767 总无功功率
1049 1 R x1000 INT –1000...1000 总功率因数
1054 1 R x10 Hz INT 0...4000 系统频率

阅读设备文档时,看起来所有变量都可以使用 1 个帧的寄存器(功能码 03)读取,这些寄存器开始于寄存器 1037,结束于寄存器 1054(计数 = 18)。

继续创建 Modbus 帧以定义新帧。
**Creating a Modbus Frame related link
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.