DOCA0098FR-09

Affichage d'un graphique ou tableau de tendances en temps réel

Vous pouvez afficher une tendance en temps réel pour plusieurs appareils et grandeurs.
  1. Cliquez sur Surveillance > Données en temps réel > Tendances en temps réel.
  2. Sélectionnez des appareils dans la liste Appareils disponibles, puis sélectionnez une ou plusieurs grandeurs dans la liste Grandeurs disponibles.
    NOTE: Seules les grandeurs communes à tous les appareils sélectionnés sont disponibles pour le calcul de tendance. Le nombre maximum de grandeurs à prendre en compte dépend du nombre d’appareils sélectionnés. Le produit des appareils et grandeurs sélectionnés doit être égal ou inférieur à 9.
  3. Sélectionnez la méthode de mise à jour de l’axe :
    • Fixe ajoute des points de données de gauche à droite, l’axe des abscisses restant constant.
    • Auto repositionne les points de données et redessine l’axe des abscisses après chaque échantillon.
  4. Sélectionnez la durée de la tendance, de 1 à 15 minutes.
    NOTE: Les données sont échantillonnées toutes les secondes mais la vitesse de transmission dépend de la charge de communication sur le sous-réseau série et/ou sur les appareils distants.
  5. Cliquez sur Démarrer l'échantillonnage. Le graphique commence la mise à jour.
  6. Vous pouvez arrêter le calcul de tendance avant la fin de la période en cliquant sur Arrêter l’échantillonnage. Si vous appuyez sur Démarrer l’échantillonnage, une nouvelle tendance est démarrée.
  7. Cliquez sur POINTS DE VUE pour afficher les données sous forme de tableau.
    Au cours de l’échantillonnage, vous pouvez modifier l’axe et le type de courbe, mais aussi quitter l’affichage Tendances en temps réel.

    The session inactivity time-out interval begins after the sample is complete or stopped.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?