Configuración de puertos Ethernet
Estos pueden configurarse de dos modos:
- Modo de conmutación: dos puertos Ethernet comparten configuración.
- Modo aguas arriba/aguas abajo: dos puertos Ethernet se configuran de forma independiente.
Configuración del modo de conmutación
En este gráfico se ilustra la configuración de los puertos
Ethernet en modo de conmutación:
En el modo de conmutación, ambos puertos Ethernet poseen la misma configuración. Además, el uso de dos puertos simplifica el cableado:
- Uno de los puertos puede conectarse a un interruptor en la red local.
- El otro puede emplearse en conectar un PC para operaciones de configuración o para conectar un dispositivo de recopilación de datos localmente mediante un puerto Ethernet.
Configuración del modo aguas arriba/aguas abajo
En este gráfico se ilustra la configuración de los puertos
Ethernet en modo aguas arriba/aguas abajo: 

En el modo aguas arriba/aguas abajo, los dos puertos Ethernet poseen configuraciones diferentes y funcionan de manera independiente:
- Uno de los puertos deberá utilizarse para la publicación de datos.
- El otro deberá utilizarse para la recopilación de datos.
El puerto empleado en la publicación de datos (eth1) puede configurarse en los modos Cliente DHCP o Dirección IPv4 estática. El puerto empleado en la recopilación de datos (eth2) puede configurarse en los modos Cliente DHCP, Dirección IPv4 estática o Servidor DHCP.
Parámetros de configuración de Ethernet
Cliente DHCP: El Com'X asigna automáticamente la dirección IP. Se recomienda contar con una IP fija, proporcionada por un módem DSL o por un administrador de red.
Dirección IPv4 estática: Escriba las direcciones IP, de la máscara de subred y de la pasarela predeterminada. El administrador informático es el encargado de asignar las direcciones al Com'X.