DOCA0098ZH-09

自定义 KYZ 脉冲表计型号

自定义 KYZ 脉冲表计型号拥有一个干式闭合触点,每次计数器计数增加时会改变状态。

Com’X 检测状态改变,计数器增加值为脉冲权重值。

需要将自定义 KYZ 脉冲表计的每个实例直接连接至 Com’X 的数字输入。

测量属性

自定义 KYZ 脉冲表计型号拥有与“自定义脉冲表计”相同的测量属性测量表条目。

包括以下测量属性:

字段 说明
元素计数 从列表中选择测量元素,或者选择自定义,然后在自定义计数元素字段中键入个性化的名称。
单元计数 从列表中选择测量单位,或者选择自定义,然后在自定义计数单元字段中键入个性化的单位。
脉冲权重 每收到一个脉冲时脉冲计数增加此值。此列表限制为对应所选表计类型的值。
上限

定义有功电能计数器何时退回至零。

流量元素 从列表中选择流量元素,或者选择自定义,然后在自定义流量元素字段中键入个性化的名称。
流量单元 从列表中选择流量单位,或者选择自定义,然后在自定义流量单元字段中键入个性化的单位。

指示计数器

此图显示 KYZ 脉冲表计和标准脉冲表计(脉冲权重 = 10)之间的不同:

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.