DOCA0098ZH-09

配置 HTTP 和 HTTPS 传输协议

您可以将 HTTP 或 HTTPS 配置为发布的文件传输协议。

注:HTTP 是不安全的协议,因为它以明文方式传递登录 ID 和密码。Schneider Electric 强烈建议仅使用 HTTPS 协议。为了安全起见,请在每个接口上禁用 HTTP。有关与不安全的协议相关的风险和建议的最佳实践的更多信息,请参阅安全性配置建议

HTTPS 证书注意事项:

  • 可以使用 TLS/SSL 技术保证 HTTP 至服务器连接的安全可靠。

  • 对于 Web 浏览器,此设备已预先载入截至固件发布时的所有重要的证书颁发机构。Schneider Electric 随固件更新一起提供证书颁发机构的更新列表。

    这意味着您的 HTTPS 服务器证书必须由设备的某个受信任的证书颁发机构颁发。与 IT 部门核对,以确保您的 HTTPS 服务器证书符合此规定。否则,您可以选择 HTTP。

  1. 单击设置 > 常规设置 > 发布
  2. 在下拉列表中选择目标平台
  3. 协议下拉列表中选择 HTTP 或 HTTPS。
  4. 服务器字段中键入传输数据的服务器的地址。

    自动为 Energy Operation 填写服务器地址。请勿修改此平台的服务器地址。

  5. 端口字段中键入向外发送端口。

    HTTP 的出厂设置为 80,HTTPS 的出厂设置为 443.

  6. 对于任何需要验证的平台,例如 Energy Operation,选择需要验证字段中的
  7. 键入用户名和密码。

    对于 Schneider Electric 平台,此信息随订购合同一起提供。请联系Schneider Electric代表为您提供此信息。

    用户名和密码区分大小写。

  8. 路径字段中,键入指向当 Com’X 将数据发送至 Web 服务器时由 Web 服务器执行的服务器脚本的路径。

    已使用一个 / 填充此字段。当选择 Energy Operation 作为平台时,请不要修改此值。

  9. 根据网络管理员的设置,执行以下操作之一:
    • 字段名称字段中键入 Web 服务器需要的文件名(仅限 CSV),或者
    • 使用出厂设置 datafile1
  10. 单击保存修改
    请参阅“证书颁发机构列表”
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?