DOCA0098FR-09

Accès à distance sous Windows

Vous pouvez accéder à distance au Com’X au moyen d’une adresse IP sous Windows XP.

L’administrateur informatique doit fournir une adresse IP fixe et attribuer systématiquement la même adresse IP au Com’X.

Sous Windows, le Com’X est accessible dans l’Explorateur Windows si vous connectez l’ordinateur au même réseau local. Il n'est pas nécessaire de connaître l'adresse IP.

** (voir Windows 7/Vista)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?