DOCA0098FR-09

Démarrez votre Com’X

Le démarrage du Com’X demande un certain temps. Attendez que le voyant d'alimentation soit vert avant de faire quoi que ce soit.

Une fois le Com’X démarré, la plupart des modifications seront appliquées sans nécessiter de redémarrage.

Redémarrages automatiques

Le Com’X exige un redémarrage dans les cas suivants :

  • Mise à jour du logiciel embarqué
  • Restauration d'une configuration
  • Changement de paramètres de réseau Ethernet de 2 ports commutés à 2 ports séparés
  • Connexion d’un modem GPRS ou 3G
  • Installation d'une clé Zigbee

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?