DOCA0098FR-09

Paramètres d'identifiant local et d’identifiants d’appareil

Pour qu’un client TCP/IP Modbus externe puisse accéder à un appareil connecté au Com’X, chaque appareil doit disposer d’un identifiant unique, ou ID local. L’ID local, attribué automatiquement lorsqu’un périphérique est créé, est associé à l’ID esclave de l’appareil.

L’ID esclave est :

  • soit l’ID Modbus configuré de tout appareil connecté au port série RS-485 ;
  • soit l’ID Modbus configuré d’un appareil TCP/IP Modbus connecté ;
  • soit l’ID utilisé par une passerelle TCP/IP Modbus qui connecte un appareil à un réseau Ethernet.

Vous pouvez changer l’ID local dans Paramètres > Communication > Passerelle Modbus > ID des dispositifs. L’ID local dit être unique et peut uniquement être modifié si l’enregistrement des données est désactivé pour l’appareil en cours de mise à jour.

La page Appareils fournit également les informations suivantes pour chaque appareil :

  • ID d'esclave
  • Connection :  « Port série », adresse IP pour les appareils distants ou ID Zigbee
  • Type d’appareil tel que défini dans Paramètres des équipements

** See Starting the Data Logging
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?