DOCA0098FR-09

Serveur DHCP sur port Ethernet

Vous pouvez configurer le Com’X pour qu’il attribue des adresses IP au réseau.

Dans ce cas, le Com’X configure son interface Ethernet Eth2 avec l’adresse IP 10.25.1.1.

Le Com’X lance également un serveur DHCP interne. Il vous permet d'attribuer automatiquement une adresse IP, concordante avec sa propre adresse, à tout appareil connecté au réseau et configuré pour fonctionner comme client DHCP.

Les adresses IP attribuées au Com’X sont comprises dans le sous-réseau 10.25.1.0/24 (10.25.1.65, 10.25.1.66, etc.). Le Com’X n’offre aucune fonction de routage. Le serveur DHCP n'envoie donc ni Passerelle par défaut ni Serveur de nom de domaine.

Vérifiez auprès de l’administrateur informatique du site que le réseau auquel l’interface Eth2 du Com’X est connectée :

  • est séparé du reste de l'installation réseau du site ;
  • n'interfère avec aucun autre serveur DHCP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?