DOCA0098FR-09

Paramètres d'adresse IPv4

Le Com’X offre trois modes de fonctionnement pour l’attribution des adresses IP.

Ces modes sont les suivants :

  • IPv4 statique
  • Client DHCP
  • serveur DHCP

** (see Static IP Settings)(see DHCP Client)(seeDHCP Server Over Ethernet Port or DHCP Server Over Wi-Fi)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?