DOCA0098FR-09

Paramètres de point d'accès WiFi

La clé USB WiFi peut servir de moyen de communication temporaire lors de la phase de mise en service.

Vous pouvez ainsi utiliser un ordinateur portable ou une tablette pour configurer le Com’X.

Dans ce cas, la communication entre le Com’X et l’ordinateur ou la tablette est directe. Le Com’X fonctionne alors comme point d’accès WiFi.

L’accès WiFi peut être ajouté au Com’X par le biais d’une clé USB WiFi connectée sous le couvercle ou sur la face avant. Il est recommandé d’utiliser le port USB de face avant, qui permet de retirer facilement la clé USB une fois la configuration terminée.

L’installation de la clé USB WiFi directement sur un port du Com’X n’est autorisée que pour constituer une connexion de point d’accès temporaire à des fins de configuration.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?