DOCA0098FR-09

Modèle de capteur analogique personnalisé

**
Chaque modèle de capteur analogique personnalisé ne surveille qu'un seul point.

Le Com’X offre deux modèles de capteur analogique :

  • 4...20 mA
  • 0...10 V

Pour créer un modèle de capteur analogique personnalisé, personnalisez les propriétés suivantes :

  • Élément de calcul
  • Unité de calcul

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?