DOCA0098FR-09

Modèle de compteur d'impulsions KYZ personnalisé

Le modèle de compteur d'impulsions KYZ personnalisé comprend une fonction de fermeture de contacts secs qui change d'état chaque fois que le compteur avance.

Le Com’X détecte ce changement d’état et le compteur augmente de la valeur du poids d’impulsion.

Chaque instance d’un compteur d’impulsions KYZ personnalisé doit être directement connectée aux entrées logiques du Com’X.

Propriétés de mesure

Le modèle de compteur d’impulsions KYZ personnalisé présente les mêmes Propriétés de mesure et éléments de la Table de mesure que ceux du compteur d’impulsions personnalisé.

Les propriétés de mesure sont les suivantes :

Champ Description
Élément de calcul Sélectionnez un élément de mesure dans la liste ou sélectionnez Personnalisé et saisissez un nom personnalisé dans le champ Élément de calcul personnalisé.
Unité de calcul Sélectionnez une unité de mesure ou sélectionnez Personnalisé et saisissez une unité personnalisée dans le champ Unité de calcul personnalisé.
Poids de l'impulsion Le compteur d'impulsions s'augmente de cette valeur chaque fois qu'une impulsion est reçue. La liste se limite aux valeurs qui correspondent au type d'appareil sélectionné.
Plage supérieure

Définit le point auquel le compteur d'énergie est remis à zéro.

Élément de flux Sélectionnez un élément de flux dans la liste ou sélectionnez Personnalisé et saisissez un nom personnalisé dans le champ Élément de flux personnalisé.
Unité de flux Sélectionnez une unité de flux ou sélectionnez Personnalisé et saisissez une unité personnalisée dans le champ Unité de flux personnalisé.

Index Counter

La figure ci-dessous montre la différence entre un compteur d'impulsions KYZ et un compteur d'impulsions standard (poids d'impulsion = 10) :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?