DOCA0098FR-09

Appareils Modbus personnalisés

Le Com’X peut aussi communiquer avec n’importe quel appareil Modbus tiers. Ce type d'appareil Modbus est appelé esclave Modbus personnalisé de ligne série.

Le Com’X permet de communiquer avec un esclave Modbus personnalisé de ligne série de deux manières :

  • Directement via son propre port série
  • Via une passerelle ModbusTCP vers ligne série Modbus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?