Propriétés communes
Propriétés générales
Tous les appareils sont associés à un ensemble de propriétés générales : Type, Nom, Commentaire, Produit et Emplacement du dispositif.
Le tableau suivant présente les propriétés générales du Com’X :
| Champ | Description | Commentaires |
|---|---|---|
| Type | Correspond au type d'appareil sélectionné. | Ce champ est automatiquement renseigné par le Com’X et ne peut être modifié. |
| Nom | Correspond au nom de l’appareil. | Les caractères suivants sont interdits dans ce champ : /:*?< >| et espace. |
| Commentaire | Permet de saisir des informations supplémentaires. | – |
| Produit | Correspond à la grandeur mesurée. | Ce champ est uniquement disponible pour les compteurs et les capteurs. L’intervalle d’enregistrement des mesures est fixé par la valeur définie dans Enregistrement des données. |
| Emplacement du dispositif | Spécifie l'emplacement physique de l'appareil. |
Par exemple:
|
Le compteur est créé dans Energy Operation par association entre le nom de l'appareil et une mesure.
Par exemple, la mesure d’énergie active pour un PM3250
nommé Ventilation Q01 crée un compteur
nommé Ventilation Q01_Énergie active.
Zone surveillée
La zone surveillée vous permet de définir la zone du bâtiment mesurée par le compteur ou le capteur. Un site peut être composé de plusieurs bâtiments. Chaque bâtiment peut comporter plusieurs étages. Chaque étage peut être composé de plusieurs zones. Pour définir la topologie du site, vous renseignez les champs Bâtiment, Étage et Zone.
Le champ Utilisation facilite l’identification de l’appareil dans la table des mesures. Vous pouvez utiliser un nom prédéfini ou un nom personnalisé.
Pour saisir un nom d'étage, vous devez d'abord saisir un nom de bâtiment. Pour saisir un nom de zone, vous devez d'abord saisir un nom d'étage.
Exemple : Zone surveillée
L'exemple suivant montre comment définir le nom des bâtiments,
des étages et des zones, ainsi que l'utilisation des compteurs
et capteurs pour un site composé de 2 bâtiments :
Le tableau suivant donne des exemples de nom pour les différents champs du menu déroulant Zone surveillée :
| Zone surveillée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Compteur/Capteur | Emplacement de l'appareil | Bâtiment | Étage | Zone | Utilisation |
| M1 | Tableau principal | Bâtiment A | – | – | Compteur principal |
| M2 | Tableau principal | Bâtiment A | 1er | – | Compteur secondaire |
| M3 | Tableau principal | Bâtiment A | 2e | – | Compteur secondaire |
| M4 | Tableau de distribution 1 | Bâtiment A | 1er | Est | Éclairage |
| M5 | Tableau de distribution 1 | Bâtiment A | 1er | Ouest | Éclairage |
| M6 | Tableau de distribution 1 | Bâtiment A | 1er | Est | Ventilation |
| M7 | Tableau de distribution 1 | Bâtiment A | 1er | Ouest | Ventilation |
| M8 | Tableau de distribution 2 | Bâtiment A | 2e | Est | Éclairage |
| M9 | Tableau de distribution 2 | Bâtiment A | 2e | Ouest | Éclairage |
| M10 | Tableau de distribution 2 | Bâtiment A | 2e | Est | Ventilation |
| M11 | Tableau de distribution 2 | Bâtiment A | 2e | Ouest | Ventilation |
| M12 | Salle de chauffe | Bâtiment A | – | – | Chauffage |
| M13 | Extérieur | Bâtiment A | – | – | Compteur principal |
| Temp1 | Extérieur nord | Bâtiment A | Extérieur | – | Autre |
| M14 | Tableau principal | Bâtiment B | – | – | Compteur principal |
| M15 | Salle de chauffe | Bâtiment B | – | – | Chauffage |
| M16 | Extérieur | Bâtiment B | – | – | Compteur principal |
| Temp2 | Extérieur nord | Bâtiment B | Extérieur | – | Autre |