Vue d'ensemble des paramètres d'appareils
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE DE RÉSULTATS INEXACTS
Toute configuration incorrecte du logiciel pourra entraîner
des rapports et/ou des résultats inexacts.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Le Com’X peut prend en charge jusqu’à 64 appareils. Les appareils pris en charge par le Com’X sont répertoriés dans la documentation de la mise à jour du logiciel embarqué. Vous pouvez également créer des modèles personnalisés à partir de types de modèles personnalisés ajoutés dans Librairie personnalisée.
La figure suivante montre l’interface Paramètres des équipements :
Arborescence des appareils
L'arborescence des appareils représente l'architecture de communication de l'installation. Le Com’X occupe toujours le niveau le plus élevé de l’arborescence. Les appareils sont groupés par interfaces de connexion : ports Ethernet, port Modbus, entrées logiques et entrées analogiques.
Pour les entrées logiques et analogiques, chaque appareil apparaît avec son champ Nom et le numéro de l'entrée à laquelle il est connecté.
Les sorties d’un compteur principal (par exemple impulsions kVARh, kWh) peuvent être connectées à différentes entrées logiques.
Pour la passerelle Modbus TCP vers ligne série Modbus, chaque appareil apparaît avec ses champs Nom et Identifiant esclave.
Cliquez sur un appareil pour afficher ses propriétés dans Propriétés générales.
Appareils déconnectés
Cette zone affiche les appareils qui ne sont pas connectés à l'installation. Les mesures fournies par ces appareils ne sont pas enregistrées.
Propriétés des appareils
Cette zone permet d'effectuer les opérations suivantes pour l'appareil sélectionné :
- Définir certaines métadonnées telles que le nom, l'emplacement physique et, pour un compteur, la source d'énergie, la consommation d'énergie et la zone du bâtiment qui est surveillée.
- Configurer ou modifier les paramètres tels que le poids d’impulsion pour un compteur d’impulsions, l’identifiant d’esclave pour un compteur Modbus, l’adresse IP pour une passerelle, ainsi que les mesures à enregistrer et publier vers la plateforme hébergée sélectionnée.
- Connecter et déconnecter des appareils en aval à partir des listes déroulantes, si l'appareil sélectionné le permet. Il y a une zone pour chaque type de connexion. Seuls les appareils pouvant être connectés à ce type de connexion sont listés.
Boutons d'action
Le tableau ci-dessous décrit les boutons de l'interface :
| Bouton | Action | Availability (disponibilité) |
|---|---|---|
| Découvrir les dispositifs connectés | Lance la détection des appareils Modbus et récupère automatiquement les appareils connectés en aval. | Activé lorsque le Com’X ou une passerelle Ethernet sont sélectionnés. |
| Supprimer |
Supprime l'appareil sélectionné. Permet de supprimer ou de déplacer vers la zone Appareils déconnectés des appareils connectés en aval. |
Activé lorsqu'un appareil est sélectionné. |
| Enregistrer les modifications | Valide les modifications. |
Désactivé dans les cas suivants :
|
| Annuler | Annule les modifications et rétablit les derniers paramètres enregistrés. | – |
| Remplacer | Permet de remplacer un appareil par un autre. | – |
AVERTISSEMENT