DOCA0098FR-09

Thermomètres à résistance

Le Com’X prend en charge des sondes de température à résistance connectées à ses entrées analogiques.

Propriétés de mesure

Les thermomètres à résistance (ou RTD) Pt100/Pt1000 mesurent la température en la corrélant à la résistance d'un élément.

Les thermomètres RTD peuvent uniquement être connectés aux entrées logiques du Com’X.

La plage de températures va de –50 à +104 °C.

Lorsque vous connectez une sonde RTD au Com’X, il n’y a aucun paramètre particulier à configurer.

Tableau de mesures

Par défaut, la température est enregistrée et publiée sur la plateforme sélectionnée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?