DOCA0098FR-09

Vérification des communications

L’état de communication d’un appareil est évalué pour chaque communication établie par le Com’X, par exemple lorsque vous utilisez les données en temps réel.

Lorsque le Délai Hors service est activé, le Com’X suspend les communications vers un appareil après deux messages d’expiration de délai consécutifs. Le Com’X traite alors cet appareil comme hors service et ne tente plus de communiquer avec lui jusqu’à la fin du Délai Hors service.

Ce paramètre permet de réduire le trafic réseau inutile en éliminant les messages envoyées à un appareil dont l'état hors service est connu. Vous pouvez contourner la temporisation en lançant manuellement une vérification des communications.

Si vous n’activez pas le Délai Hors service, le Com’X continue d’essayer de communiquer avec l’appareil, et les expirations de délai pour des appareils qui ne répondent pas affecteront la bande passante des clients externes.

Au sous-onglet Vérification des communications, vous pouvez exécuter manuellement la vérification des communications, ainsi que configurer le délai Hors service pour le rétablissement des communications.

** xrefs toexecute a manual communications check AND configure the Out of Service timer
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?