DOCA0098FR-09

Com’X 510 pour la gestion de l’énergie facile d’accès

Le Com’X 510 permet d'afficher les données en temps réel de nombreux types d'appareil, offrant ainsi des fonctions spécifiques aux différents appareils.

Ces capacités supplémentaires de gestion de l'énergie incluent :

  • Affichage des informations en temps réel et historiques de nombreux emplacements au moyen d'un navigateur Web compatible
  • Sélection des intervalles d'enregistrement et des grandeurs à enregistrer
  • Exportation automatique des données enregistrées sélectionnées vers un PC pour une analyse plus poussée
  • Sécurisation des données et du système grâce à la protection par mot de passe et le contrôle d'accès au niveau des pages Web individuelles, et via la gestion de pare-feu de Com’X 510
  • Commandes de réinitialisation simples pour les appareils compatibles (par exemple min/max et énergie accumulée)
  • Réglage de la date et l'heure pour les appareils connectés qui prennent en charge les commandes d'horloge

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?