DOCA0098FR-09

Power Monitoring Expert

Le Com’X peuvent envoyer des données sous forme de fichier CSV à un logiciel de supervision comme Power Monitoring Expert (PME) ou un autre logiciel tiers.

PME est un logiciel complet, interopérable et évolutif pour les applications de gestion de l’énergie. Le logiciel recueille et organise les données provenant du réseau électrique et les présente sous forme d’information décisionnelle claire par le biais d’une interface Web intuitive. Vous pouvez ainsi partager ces informations avec les intervenants clés ou à l’échelle du site afin de promouvoir des changements de comportements et de réaliser des économies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?