DOCA0098FR-09

Présentation du produit

Le serveur d'énergie Com’X 510 est une solution compacte Plug-and-Play de passerelle et d'enregistreur de données constituant une partie essentielle d'un système de gestion de l'énergie d'entrée de gamme.

Il recueille et stocke les données de consommation WAGES (eau, air, gaz, électricité et vapeur) ainsi que les paramètres environnementaux tels que température, humidité et niveaux de CO2 dans un bâtiment. Le Com’X 510 permet d’accéder à des rapports tels que des pages de récapitulatifs internes sur l’appareil et le circuit ou des journaux de données internes. Les données peuvent être consultées en temps réel ou transmises sous forme de rapport envoyé à un serveur de base de données Internet, en toute sécurité.

Dès réception par le serveur, les données sont prêtes à être traitées. Les données sont affichées sous forme de pages Web, par le biais de services de gestion de l’énergie Schneider Electric, tels que EcoStruxure™Energy Operation et EcoStruxure™ Facility Expert. Elles peuvent alors servir à l’optimisation des performances énergétiques et à la gestion des coûts.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?