DOCA0098FR-09

Journaux

Le sous-onglet Journaux affiche la liste des événements qui ont été enregistrés, avec la date et l'heure ainsi qu'une brève description de l'événement.

Le Com’X affiche les journaux pendant au moins 10 minutes avant coupure d’alimentation ou mise hors tension délibérée.

Schneider Electric recommande de vérifier régulièrement les journaux afin de repérer les refus d’accès en nombre anormal, les mises à niveau inattendues du logiciel embarqué ou les restaurations de sauvegarde imprévues. Ces événements sont autant de signe d'activité frauduleuse. Si le cas se produit, contactez votre support technique Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?