DOCA0098FR-09

Enregistrement de la configuration

Vous pouvez sauvegarder dans un fichier la configuration complète du Com’X et utiliser ensuite ce fichier pour la restaurer sur ce même Com’X.

Vous devez sauvegarder la configuration avant et après chaque mise à niveau du logiciel embarqué.

Les fichiers de sauvegarde contiennent des informations sensibles (par exemple les mots de passe réseau).

AVIS
Risque d'accès non autorisé
Ne transmettez jamais des fichiers de sauvegarde à des personnes non autorisées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Ce nom de fichier a le format Nom du Com’X _Version du logiciel embarqué_AAAAMMJJ-HHMM.zip. Par exemple, MonServeurComX_V6.0_20190110_1020.zip indique que le fichier a été généré pour :

  • un Com’X nommé MonServeurComX ;
  • équipé de la version 6.0 du logiciel embarqué ;
  • le 10 janvier 2019 à 10h20.

Veillez à ne sauvegarder la configuration qu’après avoir terminé la mise à jour ou la configuration initiale.

** (Voir Mise à niveau du logiciel embarqué)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?