DOCA0098FR-09

Tableaux de bord

Il existe deux types de tableaux de bord : Énergie et Tendances historiques.

Les tableaux de bord Énergie affichent les informations de consommation d’énergie agrégées sur une certaine période. Tendances historiques affiche chaque point de données recueilli pour les appareils/grandeurs et la période choisis.

Le Com’X prend en charge les quatre périodes pour chaque tableau de bord décrit ci-dessous.

Période Description
Jour sur jour Par défaut, affiche le jour précédent sur le jour courant par heures.
Semaine sur semaine Par défaut, affiche la semaine précédente sur la semaine courante par jours.
4 semaines sur 4 semaines

Par défaut, affiche la période de quatre semaines précédente sur la période de quatre semaines courante.

Les mois sont alignés d'après le jour de la semaine, non le jour du mois.

Année sur année Par défaut, affiche l'année civile précédente sur l'année civile courante par mois.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?