DOCA0098FR-09

Exportation de données historiques

La fonction Exportation des données historiques permet de définir les grandeurs à télécharger et d’exporter un fichier CSV pour chaque appareil.

Le format du journal de données historiques et le format des noms de fichiers est le même que pour une publication pour Exportation CSV.

Seules sont disponibles les grandeurs configurées pour l’enregistrement.

** (See File Format of CSV Export).(see Selecting Measurements to Log or Publish)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?