DOCA0098FR-09

Vue récapitulative d'appareils

La page Vue récapitulative appareils affiche des récapitulatifs concernant le ou les appareils sélectionnés.

Voici les mesures affichées dans chaque récapitulatif.

Récapitulatif Mesure
Circuit
  • Valeur moyenne du courant efficace (A)
  • Puissance active (kW)
  • Facteur de puissance
  • État du disjoncteur
Courant de charge Courant efficace par phase (A)
Valeur moyenne du courant Valeur moyenne de courant efficace par phase (A)
Puissance
  • Valeur moyenne actuelle (kW)
  • Maximum de valeur moyenne (kW)
  • Date et heure enregistrées
Énergie fournie
  • Énergie active fournie (kWh)
  • Énergie réactive fournie (kVARh)
  • Énergie active totale (kWh)
  • Énergie réactive totale (kVARh)
Énergie reçue
  • Énergie active reçue (kWh)
  • Énergie réactive reçue (kVARh)
  • Énergie active totale (kWh)
  • Énergie réactive totale (kVARh)
Qualité d’énergie
  • Facteur de puissance total
  • Fréquence (Hz)
  • THDVLL (V)
  • THDVLN (V)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?