DOCA0098FR-09

Vue d'ensemble de la sécurité

Votre produit Schneider Electric est équipé de diverses fonctions de sécurité.

Vous pouvez modifier la configuration par défaut de ces fonctions selon les besoins de votre installation. Notez cependant que la désactivation ou la modification des paramètres de ces fonctions pourra affecter favorablement ou défavorablement la robustesse générale de l’appareil et du réseau. Reportez-vous aux avis et recommandations de sécurité pour utiliser au mieux les fonctions de sécurité de l’appareil.

Les produits bénéficient d’un renforcement de la sécurité. Il s’agit d’un processus continu impliquant la mise en place de pratiques de développement sécurisé, l’ajout de fonctions de sécurité et divers essais dans nos installations de test. Pour assurer la sécurité générale de votre système, il est également nécessaire d’observer les pratiques recommandées de renforcement.

Reportez-vous aux pratiques recommandées dans le livre blanc Cybersecurity Hardening Best Practices.

find out/ask how to convert address to link
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?