DOCA0098FR-09

Gestion des contacts

La Gestion des contacts permet de créer une liste d’adresses pour la publication des données via le protocole SMTP ou pour l’envoi d’e-mails en cas d’événement dans Événements personnalisés.

Vous devez créer au moins un contact avant de configurer l’envoi d’e-mail en cas d’événement.

AVIS
VIOLATION DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
Respectez toutes les lois et règlements de protection des données en vigueur pour toute utilisation d’adresses électroniques et de données personnelles.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des plaintes, poursuites ou amendes pour non-respect des lois et règlements de protection des données en vigueur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?