DOCA0098FR-09

Événements personnalisés

La fonction Événements personnalisés permet de définir les conditions d’un événement pour n’importe quel appareil à l’aide du constructeur d’événements par glisser-déplacer.

Un événement se compose des éléments de bloc suivants, disponibles dans le menu du constructeur.

Élément de bloc Description
Événement Bloc conteneur pour les conditions d’événement, les actions et le champ de gravité de l’événement.
Conditions d’événement
  • Seuil : définit la valeur de seuil à laquelle se produit un événement.
  • Activation/désactivation : définit la valeur à laquelle se produit un événement (activation) et la valeur à laquelle l’événement n’est plus actif (désactivation). Ce type permet d’éviter les déclenchements intempestifs d’événements.
  • Booléen : crée un événement lorsque la valeur booléenne d’une grandeur change, devient Vrai ou devient Faux, par exemple lorsque l’état ouvert d’un disjoncteur est Vrai.
  • Et : permet de combiner jusqu’à trois conditions pour un événement.
Appareils

Sélectionnez l’appareil et la grandeur qui déclenchent un événement. Par exemple, recevoir une notification lorsque la température d’une sonde de température Pt100 dépasse 26 °C.

L’appareil doit être connecté au Com’X dans les Paramètres des équipements.

Valeur
  • Valeur de seuil pour la grandeur sélectionnée.
  • Contact auquel l’e-mail doit être envoyé en cas d’événement.
Actions
  • Envoyer Email : Le Com’X enverra un e-mail au destinataire spécifié lorsque les conditions de l’événement sont remplies.
  • Envoyer à EcoStruxure™ Facility Expert: Vous pouvez saisir du texte dans le bloc d’action, par exemple une description de l’événement. Il est recommandé d’utiliser un texte identique ou similaire à celui du champ de nom d’événement du Com’X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?