DOCA0098FR-09

Gestion des pages personnalisées

Vous pouvez créer et ajouter des pages Web personnalisées au Com’X pour fournir des aperçus.

Cette section explique comment ajouter des pages personnalisées au Com’X. Pour plus d’informations sur les API et sur la procédure de création d’une page personnalisée, reportez-vous au document Com’X 510 Custom Web Page Technote, 7EN72-0199.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS INEXACTS
  • Toute configuration incorrecte du logiciel pourra entraîner des rapports et/ou des résultats inexacts.
  • Ne décidez pas de vos interventions de maintenance ou d'entretien sur la seule base des messages et informations affichés par le logiciel.
  • Ne vous fiez pas uniquement aux données affichées dans le logiciel pour conclure au bon fonctionnement de l’appareil ni à la conformité aux normes et réglementations applicables.
  • Les données affichées dans le logiciel ne sauraient remplacer le respect de pratiques de travail ou d'entretien du matériel appropriées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?