DOCA0098FR-09

Informations sur le site

Le champ Nom du site affiché dans le menu déroulant Informations sur le site est utilisé comme nom de site par différentes plateformes.

Toutes les mesures seront attribuées à cet emplacement de site.

Dans Energy Operation, le paramètre Nom du site est utilisé pour créer le nom d'emplacement de site qui apparaît dans l'environnement de la plateforme Energy Operation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?