Accès au réseau en amont
Permet aux appareils en aval d’accéder aux serveurs (DNS, SNTP et SMTP) sur le réseau en amont.
Le tableau ci-dessous décrit l’interface en aval (d’où provient le message) et l’interface en amont sur laquelle le message sera transmis, en fonction de votre sélection de réseau.
| Option de réseau | Aval (origine) | Amont (destination) |
|---|---|---|
| GPRS/3G uniquement | Port Ethernet 2 | GPRS/3G |
| GPRS/3G et réseau commuté | — — | — — |
| WiFi uniquement | Port Ethernet 2 | WiFi |
| WiFi et réseau commuté | — — | — — |
| 2 ports commutés (1 adresse IP pour les deux) | Accès au réseau en amont non disponible | |
| 2 ports séparés (1 adresse IP pour chacun) | Port Ethernet 2 | Port Ethernet 1 |
Par exemple, lorsque le Com’X est configuré pour utiliser deux ports Ethernet distincts, un IFE connecté en aval au port Ethernet 2 du Com’X peut envoyer des emails à EcoStruxure™ Facility Expert via le port Ethernet 1.
L’option d’accès au réseau en amont est désactivée par défaut. Lorsque cette option est activée, l’accès s’adapte à la configuration du réseau dans Paramètres du réseau.